This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA790B:高电流(200A)高侧电流感应 IC

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1123, INA790B, RES11A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1484665/ina790b-high-current-200a-high-side-current-sensing-ics

器件型号:INA790B
主题中讨论的其他器件:TMCS1123RES11A

工具与软件:

您好!

我们目前正在评估 TI 的电流感应 IC、希望向您征求适合我们应用的解决方案的建议。

[背景/查询]
我们正在寻找一款能够精确测量高达200A 的高侧直流输出电流的 IC。
最初、我们考虑使用 INA2181A3IDGSR (外部分流器类型)、但由于系统总精度(包括外部分流器)不符合我们的要求、因此我们正在探索替代解决方案。

目前、我们正在审查以下产品:

  • TMCS1123 (霍尔效应传感器)
  • INA790B (集成型分流器)

由于 INA790B 具有高精度和集成式分流器、因此我们尤其关注 INA790B、但我们知道 INA790B 在25°C 下的额定电流高达75A。

因此、我们正在寻找能够精确测量高达200A 电流(如果可用)的替代解决方案。

[感应条件]

  • 高侧电流检测(电压轨:65V 和48V)
  • 最大电流:200A
  • 所需的高精度(包括来自内部/外部分流器的总误差)

如果没有高侧解决方案、请推荐低侧解决方案。 如果您能推荐合适的器件和任何相关基准电路、我们将不胜感激。

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您可能现在已经知道、我们没有能够 测量200A 电流的集成分流器产品。 我认为未来的方法是使用外部分流器。

    此致

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    您能否推荐用于外部分流电阻器解决方案的器件?

    此外、为了进行高精度测量、您是否会建议结合 RES11A 和电流感应放大器的解决方案?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    对于 RES11A 而言、电流过高。 对于200A、我猜测需要小于1m Ω 的分流器。 当然、最终选择取决于其他因素。 本视频 将更详细地介绍该主题。

    考虑到这些限制条件、INA296似乎非常合适。 我们提供了一个误差 计算 工具、该工具很方便、可以 在此处下载

    此致

    Guang