This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:TMAG3001evm

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TMAG3001, TMAG5273, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1485683/msp432e401y-tmag3001evm

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:TMAG5273、TMAG3001 MSPM0L1306

工具与软件:

I'VDO e 下载了 Simplelink MSP-EXP 432E401Y 1700行代码以与 TMAG5273和 TMAG3001 EVM 连接。 我收到一个编译器错误 MSP-EXP432E401Y:Code Composer找不到支持我的器件的编译器时出现问题。 我一直在传感器论坛上与 Alicia 沟通。 她说、旧问题可能有问题。 我要尝试将一些 TI 代码转换为现在用于 mspm0l1306。

以下是 Alicia 今天的答复:

Eric、您好!

感谢您在传感器论坛上发帖!

正如我上次提到的、如果您使用最新版本的 CCS20.0.2、  

好像 CCS20在 MSP432E 中存在一些问题、我不确定是否能解决这些问题。

MSP-EXP432E401Y:Code Composer 看不到支持我的器件的编译器时出现的问题

我建议在基于 Arm 的 MCU 论坛上发布一个问题、询问他们是否能够解决此问题。 与此同时、如果要运行 MSP432E 代码示例、建议使用 CCS12。 对于给您带来的不便、我们深表歉意。

此致!

我的问题是是否解决了任何问题? 使用 TI 网站上的最新代码时会出现编译错误。 mspm0l1306使用 ticlang 编译器。 您的 SimpleLink SDK 似乎没有正确的编译器。 我对查找代码中的一个级别感兴趣、因此我可以转换 mspm0l1306处理器的一些子例程。附加的是我要编译 e2e.ti.com/.../EU-TMAG-Example-Code-3-250217.zip 的代码

我计划向下查看1级、并在我的 MAG-EXP432E401Y 上查看 TI 详细信息。 您能否介绍如何下载和使用合适的编译器?

eric@avidasw.com edulicki@avidasw.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 USERID="184868" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1485683/msp432e401y-tmag3001evm 我计划向下查看1级并在我的 MAG-EXP432E401Y 上查看 TI 详细信息。 您能否介绍如何下载和使用正确的编译器?[/QUOT]

     默认情况下、CCS20不安装 TI Arm 编译器、而仅安装 Clang。 我想您的文件系统中的某个位置已经安装了 TI Arm 编译器。请使用适用于 MSP432E 的 TI Arm 编译器。 如果要安装最新的 TI Arm 编译器、请从 https://www.ti.com/tool/ARM-CGT 下载。 下载并安装后、请确保 CCS20将通过设置自动检测到安装位置的路径。 请参阅左下方设置图标上的下图并更新查找路径。 您还可以观看此 CCS20视频培训。  https://www.youtube.com/watch?v=1jkpPGcbxxA