This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:多核项目的计时器启用

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1484361/am2634-q1-timer-enable-for-multicore-project

器件型号:AM2634-Q1

工具与软件:

我们正在研究一个多内核项目、其中每个内核都有专用的任务。 我们需要为内核0启用计时器。 但是、当我们启用内核0的计时器时、会发生资源冲突、因为每个内核都在使用其相应的时钟(RTI1、RTI2、RTI3、RTI4)。 我们尝试了将所有内核的时钟更改为 RT0、但这也导致了资源冲突。

您能指导我们如何为特定内核启用计时器吗? 非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、所有四个 RTI 实例都连接到每个 R5F 内核的"时钟"模块(可以在 example.syscfg 中检查)。

    这导致 RTI 被完全锁定资源、无法将其用于其他目的。 虽然硬件 RTI 支持具有多个比较输出、但软件 RTI 驱动程序尚未提供该支持。 遗憾的是、这意味着、在当前 SDK 产品中、所有4个内核都将被使用的这一场景中、RTI 不能用于其他目的。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shaunak Deshpande、

    感谢您的宝贵支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还向开发团队内部进行了咨询、因为该支持应该存在才能在 AM263x MCU 上高效使用 RTI 硬件、我们将尝试启用其他比较输出、以便 RTI 也可在应用中用于其他目的。

    这将在2025年第3季度左右的 v11.0 SDK 中提供

    此致。
    Shaunak