This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM46:使用 TPS65381EVM 为此 EVM 供电

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65381EVM, LAUNCHXL2-RM46

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1484713/launchxl2-rm46-power-this-evm-using-tps65381evm

器件型号:LAUNCHXL2-RM46
主题中讨论的其他器件: TPS65381EVM

工具与软件:

团队成员、您好!

是否可以 使用 TPS65381EVM 为 LAUNCHXL2-RM46 EVM 电路板供电?

看起来 Hercules 由  LM26420XMHX/NOPB 供电。

我是否应该从  LAUNCHXL2-RM46上移除板载 LM26420XMHX/NOPB?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    我不认为  LM26420XMHX 和 TPS65381之间直接引脚对引脚兼容。

    您需要设计另一个定制板来使用 TPS65381、  

    我可以为 RM46控制器提供包含 TPS65381的 TI 参考设计:

    这是参考原理图:

    新输出

    这是参考设计链接:

    TIDA-00548参考设计| 德州仪器 TI.com

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。