This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MCAL_MSMPM0_00.02.04.00

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1485190/mspm0g3519-mcal_msmpm0_00-02-04-00

器件型号:MSPM0G3519

工具与软件:

我一直在查看 MCAL 版本说明(MCAL_MSPM0_00.02.04.00)、以确定要使用的编译器选项、但 我找不到必要的信息。 您能帮助我们解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rohidas

    请参阅 MCAL 用户指南、MSPM0 MCAL 入门、其中包含编译步骤、用于如何构建。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Helic、

    感谢您的答复。 我会纠正我的问题。

    我是说编译器标志、我可以将其用于构建环境来构建/编译由您提供的 MCAL。

    再次感谢!

    此致、

    Rohidas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    对不起误解。

    请尝试在 build、makerules 文件夹中使用这些 build_config 文件。

    BUILD_CONFIG_CLANG.mk

    BUILD_CONFIG_CLANG.mk

    此外、此文件夹中还有其他.mk。 您也可以浏览这些指南以获得更多构建选项。

    此致、

    Helic