This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228-Q1:如何在 PMU 模块中配置集成式 NTC 传感器

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1484071/mspm0l1228-q1-how-to-config-integrated-ntc-sensor-in-pmu-module

器件型号:MSPM0L1228-Q1

工具与软件:

尊敬的:

我在 SDK 中看到了演示代码、内部温度传感器配置为 CH29 (INPUT_CHAN_29)、并将电压配置参考内部基准(VOLTAGE_INTREF)

所以我的要求是

1、只要 CH 可以自由使用、我是否可以选择任何其他频道?

2、我选择外部基准电压还是 VDD 而不是内部电压、可以吗?

3、FACTORYREGION->TEMP_SENSE0、该值首先读出以计算 VTRIM、然后从配置的 ADC CH 值中读取测量值、计算 Vsample、最后计算 tsample、过程是否正确?

4、计算出的温度是 MCU 内部结温还是 MCU 外壳温度还是 MCU 焊盘温度?

5、最终结果的精确度如何?问题1和问题2的选择是否会影响准确性?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gong:
    1.不可以,唯一可以读取内部温度传感器的通道是 CH29

    2.您可以、但您必须考虑公式中的更改。

    3.正确

    4、信息我不是很确定。 我来询问我的团队相关情况。

    5.它的准确性将取决于您校准它的程度。 有时、我们提供的"默认"值对于特定应用来说过于通用。 我的建议是研究公式、并更改您认为合适的必要变量。  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sajamin:

    感谢您的答复。

    对于第4点、期待您的回答~~~

    对于 point5、我想确认:这是从  FACTORYREGION->TEMP_SENSE0读取的"默认"值吗?

    使用"默认"值时它的精确度、可达到-5 ℃?我只需要设置一个粗略的阈值、以防止由于硬件故障(例如短路)而导致的热故障。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gong:

    4. 您可以假设它是封装温度。  

    5.根据我自己的经验,我会说它默认达到了-5 ℃ 范围。 但是、我建议对其进行测试、以防您需要将默认值修改为更适合您的应用的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你