This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-AM2BLDCSERVO:如果我将 AM2634 LaunchPad 与此电路板一起使用、则此评估板是否具有电流传感器反馈、因为数据表中规定、对于 AM2634、未来计划获取电流反馈

Guru**** 2772575 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1472564/bp-am2bldcservo-do-this-evaluation-board-has-current-sensor-feedback-if-i-use-am2634-launchpad-with-this-board-because-in-the-data-sheet-its-given-that-for-am2634-it-is-future-plan-for-getting-current-feedback

器件型号:BP-AM2BLDCSERVO
主题中讨论的其他器件:AM2634

工具与软件:

BP-AM2BLDCSERVO AM2x BLDC 伺服电机 BoosterPack (BP-AM2BLDCSERVO)
 如果我使用 AM2634 Launchpad、那么此评估板应该配备电流传感器、因为在数据表中、如果给定 AM2634、未来计划获取电流反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhuvnesh  

    对反应的拖延表示遗憾。 我将把它分配给 AM26x 产品团队进行评论。  

    您是否仍在为您的项目决定使用 AM24还是 AM26?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul

    是的、我还想了解 AM24和 AM26

    我需要专门用于电机控制应用的微控制器  

    哪一个比 AM24或 AM26更好?为什么?

    感谢您的指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哪一个更好?为什么?

    老实说、这个问题没有简单的答案。 两者都是功能强大的 MCU、这最终取决于您的最终用例和价格预算等

    AM24具有更快的 R5F 内核、能够为高达800MHz 提供时钟、每个 R5F 的 TCM 为64kB、ICSSG 可在333MHz 上执行千兆位 TSN/工业通信协议、多达6个 PRU。  

    AM26具有时钟高达400/PRU 的内核、每个 R5F 的 TCM 为128/256KB、但 ICSSM 具有2个500MHz、最大速度为200/PRU、225MHz 以及更好的模拟和实时控制外设集成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BP-AM2BLDCSERVO AM2x BLDC 伺服电机 BoosterPack (BP-AM2BLDCSERVO)
     如果我使用 AM2634 Launchpad、那么此评估板应该配备电流传感器、因为在数据表中、如果给定 AM2634、未来计划获取电流反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhuvnesh

    你打算如何获得电流反馈? 您要使用 ADC 还是 SDFM?

    此致

    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval

    我需要有关 ADC 和 SDFM 的信息

    都可用于 AM2634?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhuvnesh:

    很抱歉耽误你的时间。 我们正在努力与原始设计人员确认上述更改将出现在电路板的下一版本中。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    您是否有可能在您的早期纵容更新此文件,因为我们必须订购它,并为我们的项目实施它。

     

    此致、

    Bhuvnesh nemade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhuvnesh:

    为明确起见、至少在4月之后才会推出此 EVM 的修订版 A 版本。 确切的日期取决于 SDK 支持、这方面的时间表将由月底决定。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhuvnesh:

    它看起来不像如前所述更新了 LaunchPad、我们将查看用户指南并进行相应调整。

    此致、

    Ralph Jacobi