主题中讨论的其他器件:LP-AM263、 DRV8316REVM
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我正在从事 universal_motorcontrol_am263x_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang_3phGaN 级别3 上的示例 TI LaunchPad Sitara AM263x (LP-AM263) . 我的设置包括 DRV8316REVM 、它是为配置的 硬件模式下的 DRV8316T (没有 SPI 模块) .
DRV8316REVM 硬件配置(无 SPI 模式):
- R9/R12 - DNP
- R40/R45 -连接到 AGND
- R37/R42 - Hi-Z
- R38/R43 - Hi-Z
- R41/R46 - Hi-Z
- R39/R44 -连接到 AGND
引脚配置(以下定制电路板示例):

组合 DRV8316REVM:
- DRVOFF - GND
- MCUVREF - 3.3V
- NFAULT - 3.3V
- NSLEEP - 3.3V
编码器设置: 
遇到的问题:
运行电机时会遇到两个问题 之后 (附加在末尾)。
-
低 RPM 时的速度精度:
- 设置
speedRef_Hz为时 0.8 Hz 、实际速度在之间波动 0.5Hz 和1.1Hz 而非保持稳定的0.8Hz。 - 如何提高低 RPM 时的速度精度? 是否有可帮助稳定速度的特定调优参数或设置?
- 设置
-
第二次运行时进行编码器复位:
- 电机和编码器在我第一次运行系统时工作正常。 但是、当我停止并重新启动时、电机会运行、但 编码器立即复位 而不使用任何驱动器 故障错误 .
- 导致此行为的原因可能是什么?我如何进行故障排除或解决?
非常感谢任何见解或建议。
非常感谢!
附加观察:
这也是一样的 DRV8316REVM (无 SPI)配置 距离 EM1 使用成功运行 universal_motorcontrol_lab_f28002x 上的示例 F280025C LaunchPad 、没有任何问题。