Thread 中讨论的其他器件:CCStudio、SysConfig、
工具与软件:
在 CCS Theia 中、当我按住 Ctrl 键点击功能时、如果工作区有两个文件夹(或者是项目?)、它指向错误的来源
如果我在里面
项目 a -> main.c、点击"init"函数、我会进入项目 B 文件夹中的 init 函数。 当我想我正在编辑项目 A 的版本、后来发现我正在编辑项目 B 的版本时、真的很难工作。
似乎也像 clangd 使所有编辑真的很慢. 通常会忽略按键操作、然后在经过5-20秒的长时间延迟后、所有按键操作突然发生。 非常恼人。 如果我关闭并重新启动、它似乎会更好一段时间。 因此我每天至少关闭一次重启。 clangd 是否存在内存泄漏? 或? 一般来说,似乎克朗德是非常糟糕的? 我运行的版本正确吗?
详细信息
版本:1.4.1.1
默认与代码 API:1.85.1
与代码兼容性进行比较
扩展名列表
- @CCS/CCStudio 1.4.0
- @CCS/CCSTUDIO-DEBUG 1.4.0
- @CCS/CCStudio-Getting Started 1.4.0
- @CCS/CCStudio-guicomposer 1.4.0
- @CCS/CCSTUDIO-PLUGIN 1.4.0
- @CCS/CCSTUDIO-PROJECT 1.4.0
- @CCS/CCSTUDIO-TRACE-CONFIG 1.4.0
- @CCS/CCSTUDIO-TRACE-VIEWER 1.4.0
- @CCS/CCSTUDIO-UPDATER 1.4.0
- @theia/sbulk-edit 1.46.0
- @theia/Callarchiture 1.46.0
- @theia/控制台1.46.0
- @theia/核心1.46.0
- @theia/debug 1.46.0
- @theia/editor 1.46.0
- @theia/editor-preview 1.46.0
- @theia/电子1.46.0
- @Ω 终端/外部端子1.46.0
- @theia/file-search 1.46.0
- @theia/filesystem 1.46.0
- @theia/git 1.46.0
- n ü@theia/键映射1.46.0
- @方向/标记1.46.0
- @theia/messages 1.46.0
- @theia/指标1.46.0
- @theia/mini-browser 1.46.0
- @theia/Monaco 1.46.0
- @theia/navigator 1.46.0
- @Teia/笔记本1.46.0
- @theia/大纲视图1.46.0
- @theia/输出1.46.0
- n ü@theia/plugin-dev 1.46.0
- @theia/插件外部1.46.0
- @theia/插件 ext-headless 1.46.0
- @theia/plugin-ext-vscode 1.46.0
- @theia/preferences 1.46.0
- @theia/预览1.46.0
- @theia/过程1.46.0
- @theia/property-view 1.46.0
- @theia/远程1.46.0
- @theia/SCM 1.46.0
- @theia/scm-extra 1.46.0
- μ@theia/search-in-workspace 1.46.0
- @theia/ secondary-window 1.46.0
- @theia/task 1.46.0
- @Theia/端子1.46.0
- @theia/测试1.46.0
- @theia/timeline 1.46.0
- @theia/toolbar 1.46.0
- @theia/类型层次1.46.0
- @theia/userstorage 1.46.0
- @Ω theia/可变旋转变压器1.46.0
- @theia/VSX-REGISTRY 1.46.0
- μ@theia/workspace 1.46.0











图标。