This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:CCS 错误报告、指出存在文件时未随机找到文件

Guru**** 2598925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1484286/mspm0g3507-ccs-bug-report-says-file-not-found-randomly-when-file-is-there

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

请参见屏幕截图。  在我单击要启动调试器的构建图标时会发生的情况。  如果我通过再次单击 Build 来重新运行、它将找到相应的文件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常在我单击调试器"重启"时发生。  此外、在使用4个断点时通常找不到 cortex_m0.c。  奇怪、因为有时它会找到它、有时它不会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您能提供一个测试用例吗? 理想情况下是一个能够重现问题的简单基本工程。

    谢谢

    Ki