This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:与 S25FL128L 闪存兼容

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634-Q1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1483466/am2634-q1-s25fl128l-flash-compability

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

嗨、团队:

是 S25FL128 L  AM2634-Q1还具有兼容的闪存器件?

闪存兼容性指南中仅  列出了 S25FL128S。 如果器件被视为兼容、是否需要与 S25FL128S  器件相比的其他软件配置?

此致

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    您有更新吗?

    此致

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    对于延迟、我们深表歉意。

    TI 尚未使用此器件测试 AM263X。 但快速看一下数据表、发现了 S25FL128中使用的命令子集 L   器件型号看起来与   S25FL128S 中的型号类似。 从 SW 角度来看、该路径中的 json 文件将有细微更改:  

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am263x_10_01_00_31\source\sysconfig\board\.meta\flash\ flash_am263x.syscfg




    并将相应的闪存 json 文件添加到上述 闪存文件夹。

    附加 Web 上的迁移指南链接: 从 S25FL-S 迁移到 S25FL-L 串行 NOR 闪存






    谢谢、此致、
    Rijohn