This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:Tiva1294NCPDT

Guru**** 2600115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1484772/ek-tm4c1294xl-tiva1294ncpdt

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具与软件:

尊敬的支持部门

我们将其用于我们的驱动程序产品,最近,我注意到一个产品从网络丢失, IP 地址不可调,试图插/拔以太网电缆,这通常会触发网络重新初始化功能无法获取 IP 地址-它显示所有0.0.0.0。 我们将软件重置产品、然后使产品恢复正常工作。

我想知道以太网停止工作的原因是什么、是否有办法从应用程序中检测到它并进行自我恢复? 我不使用 RTOS BTW、仅使用基于 lwip 1.4.1的裸机。

此致!

Ping