This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:Sciclient_rmIrqSet 在第二次调用时返回错误代码-1

Guru**** 2602305 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1481662/am2432-sciclient_rmirqset-returns-errorcode--1-on-the-second-call

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我想在引脚 N4和 N2上生成一个带有下降沿的 IRQ。

CCS 会生成以下代码:

/** \brief bank interrupt source index base */
#define TISCI_BANK_SRC_IDX_BASE_GPIO0       (90U)
#define TISCI_BANK_SRC_IDX_BASE_GPIO1       (90U)
#define TISCI_BANK_SRC_IDX_BASE_MCU_GPIO0   (30U)

static void Sciclient_gpioIrqSet(void)
{
    int32_t                             retVal;
    struct tisci_msg_rm_irq_set_req     rmIrqReq;
    struct tisci_msg_rm_irq_set_resp    rmIrqResp;
    rmIrqReq.valid_params           = 0U;
    rmIrqReq.valid_params          |= TISCI_MSG_VALUE_RM_DST_ID_VALID;
    rmIrqReq.valid_params          |= TISCI_MSG_VALUE_RM_DST_HOST_IRQ_VALID;
    rmIrqReq.global_event           = 0U;
    rmIrqReq.src_id                 = TISCI_DEV_GPIO1;
    rmIrqReq.src_index              = TISCI_BANK_SRC_IDX_BASE_GPIO1 + GPIO_GET_BANK_INDEX(15);
    rmIrqReq.dst_id                 = TISCI_DEV_R5FSS0_CORE0;
    rmIrqReq.dst_host_irq           = CSLR_R5FSS0_CORE0_INTR_MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_OUTP_1;
    rmIrqReq.ia_id                  = 0U;
    rmIrqReq.vint                   = 0U;
    rmIrqReq.vint_status_bit_index  = 0U;
    rmIrqReq.secondary_host         = TISCI_MSG_VALUE_RM_UNUSED_SECONDARY_HOST;

    retVal = Sciclient_rmIrqSet(&rmIrqReq, &rmIrqResp, SystemP_WAIT_FOREVER);
    if(0 != retVal)
    {
        DebugP_log("[Error] Sciclient event config failed!!!\r\n");
        DebugP_assert(FALSE);
    }
    rmIrqReq.valid_params           = 0U;
    rmIrqReq.valid_params          |= TISCI_MSG_VALUE_RM_DST_ID_VALID;
    rmIrqReq.valid_params          |= TISCI_MSG_VALUE_RM_DST_HOST_IRQ_VALID;
    rmIrqReq.global_event           = 0U;
    rmIrqReq.src_id                 = TISCI_DEV_GPIO1;
    rmIrqReq.src_index              = TISCI_BANK_SRC_IDX_BASE_GPIO1 + GPIO_GET_BANK_INDEX(14);
    rmIrqReq.dst_id                 = TISCI_DEV_R5FSS0_CORE0;
    rmIrqReq.dst_host_irq           = CSLR_R5FSS0_CORE0_INTR_MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_OUTP_0;
    rmIrqReq.ia_id                  = 0U;
    rmIrqReq.vint                   = 0U;
    rmIrqReq.vint_status_bit_index  = 0U;
    rmIrqReq.secondary_host         = TISCI_MSG_VALUE_RM_UNUSED_SECONDARY_HOST;

    retVal = Sciclient_rmIrqSet(&rmIrqReq, &rmIrqResp, SystemP_WAIT_FOREVER);
    if(0 != retVal)
    {
        DebugP_log("[Error] Sciclient event config failed!!!\r\n");
        DebugP_assert(FALSE);
    }
    return;
}

调用函数"Sciclient_rmIrqSet"时、我获得返回值-1。

如果我在 SDK 示例"gpio_input_interrupt.c"中只使用一个带有 IRQ 的 PIN、此功能对我来说是没有问题的。

我将 SDK 用于 AM243x [9.2.0.08]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我可以看到、您为来自同一组的两个 GPIO 引脚配置了组中断、并将每个引脚路由到不同的路由器输出。 这是不可能的。

    建议对同一组中的所有 GPIO 引脚启用一次中断、并将其路由到单个路由器。 同一 GPIO 组中的其他引脚可以生成中断、无需在 SysConfig 中为其启用中断。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有了这些信息、现在这两个引脚都将生成 IRQ 调用。
    如果每组只允许一个 IRQ、您是否能够在 syscfg 编辑器中考虑到这一点并在这些设置不正确时发出警告? 开发人员将在将来受益于此功能。

    此致、

    Paul