This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:PRU-ICSS IEP 时钟源

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1483777/am263p4-pru-icss-iep-clock-sources

器件型号:AM263P4

工具与软件:

在我的工程中、我要验证200MHz SYS_CLK 是否驱动 IEP 外设。
在参考手册"7.3.12.2.1 PRU-ICSS IEP 时钟生成"中、内容如下。

IEP 具有可选的模块输入时钟(PRU_ICSS_IEP_CLK、另请参阅模块集成中的 PRU-ICSS)。
时钟源通过中 CTRLMMR_PRU_ICSS_CLKSEL[19-16] IEP_CLKSEL 位的状态进行选择
CTRL_MMR0

我看到 PRU_ICSS_IEP_CLK 由 SYS_CLK 通过栅极驱动。 我想读出 CTRLMMR_PRU_ICSS_CLKSEL:IEP_CLKSEL 来验证时钟源、但我在寄存器附录中找不到它。

您能建议如何验证 PRU IEP 时钟源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    我在 AM263P4寄存器附录中也看不到它。 我查看了 AM243x TRM、发现该器件中的等效寄存器:

    您能否在 AM263P4上尝试读取该地址?

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、但我无法从 CCS 中读取 proxy0或 proxy1地址(假设0xBAD0BAD0是读取失败的占位符)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    我将继续调查此问题、并在星期一之前提供回复。 感谢您耐心等待。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户 id="558065" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1483777/am263p4-pru-icss-iep-clock-sources "]

    在我的工程中、我要验证200MHz SYS_CLK 是否驱动 IEP 外设。
    在参考手册"7.3.12.2.1 PRU-ICSS IEP 时钟生成"中、内容如下。

    IEP 具有可选的模块输入时钟(PRU_ICSS_IEP_CLK、另请参阅模块集成中的 PRU-ICSS)。
    时钟源通过中 CTRLMMR_PRU_ICSS_CLKSEL[19-16] IEP_CLKSEL 位的状态进行选择
    CTRL_MMR0

    [报价]

    很遗憾、由于重复使用 AM64/AM243 TRM 内容、在 TRM 中看起来像复制/粘贴错误!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 IEP 模块输入 不会 则可选、只有 PRU_ICSS_IEP_CLK 可以作为源时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    是- ICSS0_IEP_CLK 只能以 SYS_CLK 为时钟源。 请参阅 TRM:

    内核、总线和 IEP 时钟全部使用200 MHz SYS_CLK 作为源时钟。  

    此致、

    Brennan