This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:将 IO 配置为电压控制 PWM 或开漏 PWM 输出

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1484622/mspm0g3507-configuring-ios-as-voltage-control-pwm-or-open-drain-pwm-outputs

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

你(们)好  

PWM 的输出电压由 VDDIO 定义、该电压的变化也会随 PWM 电压的变化而变化。 在我的应用中、我希望 PWM 电压保持恒定、并根据我的要求更改占空比和频率。  

确认以下几点、  

是否有方法可以配置 PWM 的输出电压、最好是外部 ADC 基准电压?  

2.我们是否可以将它们配置为开漏 IO (即 i2c)、以便使用外部上拉电阻器进行偏置?

TIA

- Chietanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.其他电压源无法作为 GPIO 电压源。  

    2、 这是一个好主意。 但我认为没有一种方法可以将通用 IO 配置为开漏 IO。 我认为、使用 LDO 作为 MCU VDD 电源会更实际地满足您的要求。  

    此致、

    Cash Hao