This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:如何在客户 CCS 项目上应用 IPC 演示

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1482754/am2432-how-to-apply-ipc-demo-on-customer-ccs-project

器件型号:AM2432

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

客户正在使用 AM2432 SDK9.2

他们希望在自己的 CCS 工程中应用以下 IPC 演示。

{SDK_INSTALL_PATH}/examples/drivers/ipc/ipc_notify_echo{board}/system_freertos_nortos/ipc_notify_echo_system)

首先、他们复制下面所示的原始 IPC 演示。

之后、他们 将此演示粘贴并集成到如下所示的项目中。

然后、客户更改了如下所示的 Makefile。

但是、执行上述步骤后、将导致以下问题。

我可以知道这里的问题是什么吗? 将 IPC 演示应用到客户自己的 CCS 项目的建议方法是什么?

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin 老师、有一个简短的问题、那就是 为您的客户构建和运行 OOB ipc_notify_echo_system、对吗? 如果是、他们是否可以尝试采取另一种办法? 他们可以将代码移植到 IPC 演示上、而不是将 IPC 添加到工程中? 该演示已经设置了系统工程、因此这方面可能更简单。

    如果这是一种选择、以及它是否有任何问题、请告诉我们

    谢谢!

    Paula.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的项目基于 CCS12.8.1而构建、因此我们很难将项目代码移植到 IPC 演示之上。 您能告诉我们如何在项目基础上创建 ipc_notify_echo 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paula:

    感谢您的答复。

    由于客户已经在其工程中开发了许多应用程序、因此在 IPC 演示上移植所有应用程序需要承担风险并花费时间。 他们认为最好将此 IPC 演示集成到他们的项目中。  

    请理解这种情况、谢谢。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、Yudan、您是否见过此常见问题解答? 如果没有、请查看更改核心工程和解决冲突的步骤

    (+)[常见问题解答] PROCESSOR-SDK-AM64X:使用系统项目创建多核应用映像-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    谢谢!

    Paula.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paula:

    感谢您的帮助、客户根据上述指导解决了此问题。

    谢谢!

    Kevin