This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-TMS57004:LAUNCHXL-TMS57004未出现在 CCS V20.1.0器件列表中

Guru**** 2596555 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-TMS57004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1484379/launchxl-tms57004-launchxl-tms57004-is-not-not-appearing-in-ccs-v20-1-0-device-list

器件型号:LAUNCHXL-TMS57004

工具与软件:

您好!
我正在尝试将  LAUNCHXL-TMS57004连接到 CCS。 我遵循快速入门指南、但似乎未更新。 指南中引用了一些可用的链接,例如: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Hercules_Launch 351.   

CCS 版本为20.1.0、我在列表中找不到此器件。 当我通过 USB 电缆将 Launchpad 连接到 PC 时、LED 将起作用、PB 开关将工作。

如果您能阐明我们应如何连接到 CCS、我会很感激?

谢谢