请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3507 主题中讨论的其他器件:SysConfig、
工具与软件:
看看
- LFOSCGOOD -即使在 SysConfig 中选择了它、也可以看到其性能不佳
- LFCLKMUX -在 SysConfig 中选择的 LFOSC、但此处显示选择了 LFXT)。




生成的代码-不启用 LFOSC 和/或设置时钟多路复用器的任何东西。
SysConfig_weak void SYSCFG_DL_SYSCTL_init (void)
{
//低功耗模式配置为 SLEEP0
DL_SYSCTL_setBORThreshold (DL_SYSCTL_BOR_THR_LEVEL_0);
DL_SYSCTL_setSYSOSCFreq (DL_SYSCTL_SYSOSC_FREQ_BASE);
/*设置默认配置*/
DL_SYSCTL_disableHFXT ();
DL_SYSCTL_disableSYSPLL ();
}
我唯一能获得运行代码的方法是禁用时钟稳定复选框(这是巧合的、是在所提供的示例代码中设置的方式、这是因为 TI 似乎知道这个代码不起作用?!)

然后它从 LFXT 运行、但不是从 LFOSC 运行。 我的测试板和 MSPM0G3507 LaunchPad 都采用32KHz xtal、因此它将运行。 我认为如果 xtal 不存在,它将失败。
假设我是正确的,那么这是一个严重的错误,请核实并确认我们同意存在该错误。
假设我是正确的,那么这是一个严重的错误,请核实并确认我们同意存在该错误。