This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:CCS design studio 版本12.8.1存在问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1484418/mspm0c1104-issue-with-the-ccs-design-studio-v-12-8-1

器件型号:MSPM0C1104

工具与软件:

您好!

我当前正在为我的项目使用 CCS v 12.8.1。 我注意到一个问题、即我的工程无法识别由 syscfg 生成的驱动程序宏。 我为此工程使用永久链接器文件、因此我未选中要生成的文件。  那么、如何解决该问题。 顺便说一下、我的项目正在顺利构建。 但是,我不知道该怎么说。 当前使用的是 SDK 2.03。





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:
    我建议将 您所使用的当前 CCS 版本(12.8.1)已停产、上传至最新的 CCS 版本(CCS 20.1.0)。 我还建议安装/重新安装 SDK SysConfig。  
    此致、
    Diego Abad