This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:N2HET BR 指令未设置 HETFLG 位

Guru**** 2602305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1481092/rm57l843-n2het-br-instruction-not-set-hetflg-bit

器件型号:RM57L843

工具与软件:

您好!

我编写了一个 HET 代码、在 IRQ 打开的情况下、当进位标志被置位(由 add/sub 在回绕期间生成)时、我使用 BR 指令进行分支。 然而、我注意到当满足条件时、HETFLG 位未被设定。 当我在仿真上运行它时、我可以看到 HETFLG 设置正确、但当我在实际硬件上执行它时却没有设置正确。 关于我可能会遗漏什么的 Ant 指针?

谢谢!

Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    [quote userid="611851" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1481092/rm57l843-n2het-br-instruction-not-set-hetflg-bit 当我在模拟上运行它时、我可以看到 HETFLG 已正确设置、但当我在实际硬件上执行它时却没有设置好。 有关我可能缺少什么的 Ant 指针?

    是否有可能共享您的代码以进行验证?

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    问题现已解决。 我想我们可以结束这个演示