This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:TivaC 的 MOSC 晶体频率选择

Guru**** 2599445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1483055/tm4c123gh6pm-mosc-crystal-frequency-selection-for-the-tivac

器件型号:TM4C123GH6PM

工具与软件:

您好!

数据表第1379页说明了 tm4c123电路的晶体配置。 有些频率不适合 USB。 除此之外、晶体振荡器频率通过内部 PLL 在内部转换为80MHz 时钟、那么、使用10MHz 晶体与使用20MHz 晶体有何区别?

在我的定制电路中、有一个20MHz 的振荡器。 如果我使用24MHz 的振荡器、甚至使用10MHz 的振荡器、会产生什么影响? 由于 PLL 将其扩展至80MHz、应该不会产生任何影响? 我对吗?

它是否会对 SPI 等系统外设产生影响? 或 ADC?

此致、

c.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    qiang zhang 说:
    在我的定制电路中、我有一个20MHz 的振荡器。 如果我使用24MHz 的振荡器、甚至使用10MHz 的振荡器、会产生什么影响? 由于 PLL 将其扩展至80MHz、应该不会产生任何影响? 我是否正确?

    晶振作为 PLL 输入源的频率可以在5 MHz 到25 MHz 之间。 如果您查看 sysctl.h 文件、会发现它支持16、20和24MHz。 可使用这些晶振频率实现80MHz 系统时钟。  

    [报价用户 id="91011" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1483055/tm4c123gh6pm-mosc-crystal-frequency-selection-for-the-tivac "]

    它是否会对 SPI 等系统外设产生影响? 或 ADC?

    [报价]

    没有影响。 SPI 为 SPICLK 使用分频后的系统时钟。 ADC 模块可以在内部 PIOSC 或系统时钟中获取。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的查尔斯。

    我使用了16 MHz 和20 MHz 的晶体、没有出现任何问题。 我注意到的一件事是我无法进行2.4Mhz SPI。

    您是否确实确信微控制器中的任何组件都不会依赖于振荡器频率?

    我计划在下一个修订版本中使用10 MHz 的晶振、因为我找不到具有相同规格的16 MHz、20 MHz 或24 MHz 的晶振? 我需要一个能够将频率提高+-10ppm 的晶体、而10MHz 的频率选项还有很多。

    此致、

    c.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我打算在下一修订版中使用10MHz 晶体、因为找不到具有相同规格的16MHz、20MHz 或24MHz 晶体? 我需要一个能够将频率提高+-10ppm 的晶体、而针对10MHz 的选项还有很多。[/报价]

    您好!

     我所能说的就是、频率介于5MHz 到25MHz 之间的晶体可用于 PLL 作为输入时钟。 也应支持10MHz 频率。