This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK AM263PX:MCU-PLUS-SDK AM263PX

Guru**** 2547950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1482628/mcu-plus-sdk-am263px-mcu-plus-sdk-am263px

器件型号:MCU-PLUS-SDK - AM263PX

工具与软件:

标题: 将 AM263px TI 电路板连接到 Code Composer Studio、以 在板上设置 CAN 通信和部署 ML 预测模型。

 

说明:

我们正在与合作 AM263px TI 电路板 为预测任务运行自定义开发的模型。 将 从 CAN 接收输入、 预测的输出将使用进行传输 CAN。

我们在以下任务方面需要帮助:

 

  1. 设置与的标准或扩展 CAN 通信 AM263px TI 电路板。
  2.  有关在 CCS 中配置板的一些要求。
  3. 有关编译自定义开发模型(GRU) 、将代码部署到电路板并使其运行的说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设置与的标准或扩展 CAN 通信 AM263px TI 电路板。 [报价]

    请参考此主题: e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1443456/am263p4-q1-how-to-covert-mcan-fd-example-from-mcu-sdk-10-0-0-35-into-standard-can

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="644929" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1482628/mcu-plus-sdk-am263px-mcu-plus-sdk-am263px "] 有关在 CCS 中配置电路板的要求。[/QUOT]

    请参考: software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/latest/exports/docs/api_guide_am263px/CCS_SETUP_PAGE.html

    关于编译自定义开发模型(GRU) 以及将代码部署到电路板并使其运行的说明。

    这里我需要更多信息、我们使用 TI-ARM CLANG 编译器来构建 SDK 示例、您可以使用相同的工具进行编译。

    有关如何在 Am263Px 上运行示例的指南、请访问: software-dl.ti.com/.../BUILD_LOAD_RUN_EXAMPLE.html