This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3134:SPI 自检支持

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1483541/tms570ls3134-spi-self-test-support

器件型号:TMS570LS3134

工具与软件:

尊敬的 Champs:

 所有 SPI 都支持 TMS570LS3134的 SPI 自检功能吗? 还是仅 MIBSPI 支持它? 谢谢!

BR

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    与存储器相关的自检功能仅适用于 MibSPI、因为 MibSPI 具有 RAM 缓冲区来存储多个 SPI 数据包、而该 RAM 缓冲区在正常 SPI 中不可用、因此这些与存储器相关的自检仅适用于 MibSPI。

    还有一些其他诊断(如环回)也可用于 SPI、您可以在 SDL 中找到这些函数的定义:

    SAFETI_DIAG_LIB 驱动程序或库| TI.com

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。