This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:调试器问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507, MSPM0G3507, MSPM0G1507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1481074/mspm0g1507-debugger-issue

器件型号:MSPM0G1507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507、、LP-MSPM0G3507

工具与软件:

你(们)好

我们面临与调试器模式相关的问题。 主控制器是来自 LP- MSPM0G3507的 MSPM0G1507和 XDS110 USB 调试探针。

连接如下:

VCC (3.3V)、GND、NRST、SWDIO 和 SWCLK 引脚从  MSPM0G3507连接到 MSPM0G1507。 调试器突然断开连接、显示错误消息:"Cortex_M0P: ERROR:(ERROR -1001 @ 0x0)此器件不支持请求的操作。 (仿真软件包20.0.0.3178)"。

连接是否有问题或软件补丁是否丢失?

提前感谢

此致、

Yogesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎您正在使用 LP-MSPM0G3507上的 XDS110-MSPM0G3507、使用 ET 对定制电路板进行编程 。  

    您看到的问题可能与电流消耗过高甚至超过了  XDS110-XDS110 ET 的能力相关。 在这种情况下、您可能需要外部电源为电路板加电。 和不从 XDS110-SWD 供电、然后再次检查 ET 接口。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cash Hao、

    即使我从外部电源提供3.3V 电压、我仍然面临一些问题。  

    NRST 的连接应该是什么。 目前连接到3.3V。

    错误代码:"Cortex_M0P: JTAG 通信错误:(错误-1001 @ 0x0)此器件不支持所请求的操作。 (仿真软件包20.0.0.3178)"

    error1:"Cortex_M0P:连接到目标时出错:(错误-615 @ 0x0)目标未能看到格式正确的 SWD 标头。 与目标的连接可能不可靠。 在重试之前尝试降低 TCLK 设置。 (仿真软件包20.0.0.3178)"

    此致、

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试在为 MCU 上电之前将 NRST 引脚连接到 GND。 然后为 MCU 上电。 您 现在可以尝试再次对 MCU 进行编程。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cash Hao、

    我尝试将 MSPM0G1507的 NRST 和 XDS 调试器的 NRST 连接到 GND 、没有更改。

    NRST 接地到3.3V。 我可以加载程序、但调试模式仍然是同一个问题(即使 在这种情况下也会显示相同的错误消息、但至少加载了代码)。

    提前感谢。

    此致、

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需将调试器的 NRST 引脚连接到 GND。 仅将 MCU 的 NRST 引脚连接到 GND。 对于编程、您无需在调试器和 MCU 之间连接 NRST 引脚。  

    您可以对芯片进行编程但无法调试? 这很奇怪、您在使用哪个 IDE?

    此致、

    Cash Hao