This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM_FTDI_DRIVER:XDS100V2:用于将 FT2232H 用作 XDS100v2仿真器的固件/驱动程序

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1482759/lm_ftdi_driver-xds100v2-firmware-driver-to-use-ft2232h-as-a-xds100v2-emulator

器件型号:LM_FTDI_DRIVER

工具与软件:

不确定我是否将问题标记到正确的论坛。 如果没有、请返回正确的论坛。

我们设计了 FTDI 电路、以将其用于与 TI Sitara 器件的 JTAG 调试连接。 据我所知、默认连接将是 UART。 是否有任何固件或驱动程序可用于闪存以用于 JTAG?

如果可用、如何将其刷写?

如果不可用、如何使用 FT2232H 进行 JTAG 连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您要调试什么或哪些 Sitara 器件?

    我们在 EVM 板中使用该处理器进行 XDS110调试:
    https://www.ti.com/product/TM4C1294NCPDT 

    例如 https://www.ti.com/lit/spruiy9 

    通常、FT2232H 不是 TI 生产的。 因此、如果您在询问如何为非 TI 器件编程、则 需要联系 该其他公司。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不能使用 FT2232H 进行"JTAG"连接。 基本上、它只是一个串行端口。 您*可以*将其与 UART 引导加载程序配合使用。