This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:在切换窗口最大化后、无法返回正常视图

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1483607/mspm0g3507-after-toggle-window-to-maximize-there-is-no-way-to-go-back-to-normal-view

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

这是我看到的。  右键单击并"切换最大化"后、无法返回正常视图。  我可以右键点击、关闭并重新启动 CCS。  当鼠标悬停在右上角时、我确实看到鼠标从指针变为手+手指、此时通常最小化/最大化、但实际上并不可见。  单击此处不执行任何操作。  很确定这是错误吗?

详细信息

版本:20.0.2.5__1.6.2

默认与代码 API:1.92.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    X 按钮"关闭显示"不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    右键单击并"切换最大化"
    后无法返回正常视图

    如果您右键单击并再次选择"切换 mazimize"(或按 Alt+M)、它是否不会返回正常视图? 这似乎对我有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    和 X 按钮"关闭显示"不起作用

    我也看到这一点。 我为它提出了一个 TT。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12212

    谢谢

    Ki