This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:WR_PROTECT 是否在0或1时有效? SD_DETECT 在0或1时有效吗?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1483183/tmds243evm-is-wr_protect-effective-at-0-or-1-is-sd_detect-effective-with-0-or-1

器件型号:TMDS243EVM

工具与软件:

WR_PROTECT 在0或1时是否有效? SD_DETECT 在0或1时有效吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "标准尺寸 SD 卡机械附录"建议使用 SD 卡连接器、该连接器具有卡检测开关、在未插入 SD 卡时打开、在插入 SD 卡时关闭。 SD 卡连接器开关的一侧接地(VSS)、开关的另一侧连接到 MMC1_SDCD 信号、该信号通过外部电阻器上拉至相应的 IO 电源。 采用这种连接拓扑、当未插入卡时、MMC1_SDCD 信号将为高电平、 插入卡时、该信号将为低电平。  

    注意: VDDSHV0是 AM243x MMC1_SDCD 和 MMC1_SDWP 输入的 IO 电源、VDDSHV5是其他 MMC1信号的 IO 电源。  

     "Standard Size  SD 卡机械附录" 不 提供任何关于写保护的具体建议。

    我认为 MMCSD 主机控制器对这些输入没有任何特定的逻辑状态要求、并且可以将软件配置 为对其中任何一个信号功能使用低电平有效或高电平有效信号。 请告诉我您打算在 设计中使用什么软件、我会将此问题分配给相应的软件团队进行确认。