请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3507 工具与软件:
嗨、
我正在尝试将代码中的某些控制逻辑与 TIMA1的 CCD1事件同步。
那么、我将运行一个函数、在该函数中启用此中断:
static inline void load_test(uint32_t load_value)
{
GPIOB->DOUTTGL31_0 = DL_GPIO_PIN_3;
// insert control logic here.
// Clear any previous IRQ, then enable.
TIMA1->CPU_INT.IIDX;
TIMA1->CPU_INT.IMASK = DL_TIMER_EVENT_CC1_DN_EVENT;
GPIOB->DOUTTGL31_0 = DL_GPIO_PIN_3;
}
然后、在 ISR 中、我再次禁用中断:
void TIMA1_IRQHandler()
{
GPIOB->DOUTTGL31_0 = DL_GPIO_PIN_17;
// Disable this IRQ
TIMA1->CPU_INT.IIDX;
TIMA1->CPU_INT.IMASK = 0;
// Insert some control logic here.
GPIOB->DOUTTGL31_0 = DL_GPIO_PIN_17;
}
在主代码中启用 NVIC:
NVIC_EnableIRQ (TIMA1_INT_IRQn);
问题在于、我可以看到、此中断会在启用后立即触发、而不会等待下一个 CCD1事件。
我不太明白为什么-我想它可能是挂起的中断、但我想它们可以通过读取 IIDX 寄存器来清除。
我不太明白为什么-我想它可能是挂起的中断、但我想它们可以通过读取 IIDX 寄存器来清除。
我尝试了相同的代码、但启用/禁用了 NVIC、但结果相同。
我缺少什么?