This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:*。dll 文件

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1483248/tmdsemu110-u-dll-files

器件型号:TMDSEMU110-U

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

您能否告诉我获取 "*。dll 文件"的路径?

或者、是否有可以在 C/C++中控制 XDS110的库或 SDK?

我想制作一个单独的程序来检查下载目标设置:

下载速度(Hz)、

固件选择、

运算放大器、

下载开始、

下载结束、

校验和等

此致、

TICSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TISCIC,  

    我相信您正在寻找  jioxds110.dll  初始文本文件。

    它位于*ccs_install_directory*\*ccs_version*\ccs\ccs_base\common\uscif\中 jioxds110.dll

    此致、

    Brennan