This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:如果未配置 MII0_RXLINK 信号、是否存在问题?

Guru**** 2602305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1483179/tmds243evm-is-there-a-problem-if-mii0_rxlink-signal-is-not-configured

器件型号:TMDS243EVM

工具与软件:

如果未配置 MII0_RXLINK 信号、是否存在问题? 因为并非所有 PHY 芯片都支持此信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    您能否提供有关用例的更多信息?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能我无法清楚地表达我的问题...

    我需要的背景是什么你试图实现?

    您的最终目标是什么?

    移走这个针脚的动机是什么?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongkai:

    对于 EtherCAT、  需要使用 MIC0_RXLINK 来支持快速链路建立和 Rx 错误检测等功能。  如果未启用此功能、则 实施基于 MDIO 状态机的检测。由于有串行链路用于从 MDIO 控制器向 PHY 发送消息(通常从200条接收到250 µs)、因此速度较慢。 MLINK/MII0_RXLINK 检测的发生速度与 PHY 切换链路的速度一样快、通常会在10 µs 中进行。

    除此之外、没有此信号不会影响 EtherCAT 功能。  

    启用此功能很重要、因此建议选择支持此功能的 PHY。

    此致、
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Aaron!