This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:在何处获取 armXDS.dll

Guru**** 2603895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1462096/mspm0g3507-where-to-get-armxds-dll

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户使用 IAR 9.50.2开发 M0G3507固件。 在低功耗模式下调试时、它们的误差如下。

他们可访问以下链接。 它需要具有 armxds.dll。 请指示在何处获取此文件(armxds.dll)?  

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ANSP7A0xhIl-tGV4vBLoMg__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST

https://dev.ti.com/tirex/explore/content/mspm0_sdk_2_03_00_07/docs/english/tools/iar_ide_guide/doc_guide/doc_guide-srcs/iar_ide_guide.html#known-issues-and-frequently-asked-questions-faqs

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    我认为  armXDS.dll 也可以在最新版本的 IAR 中找到、如 v9.60.2。 然而,我与团队进行了核实。 没有人在他们的 PC 上安装了这个新版本。 因此、它需要与 ARM 确认、询问他们是否可以将电子邮件发送给您的客户。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    我是 Jerry 的客户。

    如何联系 ARM?

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 POCA:  

    IAR ARM 的最新版本是9.60.3。  您是否会查看最新的 IAR 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cash 和 Jerry、

    因此、需要向 ARM 核实是否可以将该问题发送给您的客户。  [报价]

    最新的 IAR 版本是 v9.50.2或 v9.50.4。  它们没有9.60.3、我们可以将 v9.60.2/v9.60.3  IAR ARM 发送给客户吗?

    否则、他们将无法 正常运行调试工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 PC 上安装了 v9.60.3。 找到该.dll 文件。  

    请使用它、并尝试它是否能自动工作。 将.txt 更改为.dll。

    e2e.ti.com/.../armxds.txt

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用该软件并尝试是否可以自行使用。 [报价]

    您的意思是"IAR v9.60.3及其 armXDS.dll"、M0G 在调试模式下可以进入低功耗模式吗?  

    我的客户尝试使用"IAR 9.50.2 + armXDS.dll from 9.60.3"、并且 M0G 在调试过程中无法进入低功耗模式。 这些示例 具有 IAR 9.50.2的授权许可证、并遵循 E2E 中的指导步骤  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    是的、根据以下信息。 使用 IAR v9.50.2 + armXDS.dll 和来自最新 SDK 的.dmac 文件应支持在调试时进入低功耗模式。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    我的客户按照上述说明进行后续操作。 但它们遇到以下误差。 请帮助您澄清。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    连接到另一个 LDO。 然后、它将要求客户 将其 IAR 版本更新到9.60.2以避免该问题。 或使用 CCS 进行调试。  

    此致、

    Cash Hao