请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634 工具与软件:
大家好、
我目前计划在 AM2634微控制器上实施 NTP (网络时间协议)服务器、利用 GPS 模块进行同步、并以 PPS (每秒脉冲)信号作为计时基准。
您能否提供任何初始指导或建议的资源、帮助我快速开始实施? 非常感谢您的帮助。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tej_1441:
要开始使用、您可以从 AM26x Academy 或 AM2634技术参考手册 (www.ti.com/.../spruj17h.pdf)中阅读 CPSW。您需要了解 CPSW 的工作原理、CPSW 内的 CPTS 模块的工作原理。 这一点至关重要、因为您将使用外部 GPS 模块与 AM2634器件同步。 因此、您可以从外部将信号驱动到 AM2634上的 CPTS 并进行时间调整。 我建议您透彻理解 TRM 的 CPTS。
在软件方面、不直接支持 NTP 服务器。 LwIP 客户端具有与 NTP 客户端相关的 API、但它们尚未在 AM263x 上的应用中进行验证。
此致、
Shaunak