This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:EtherCAT 通信硬件设计注意事项

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1482848/am2434-ethercat-communication-hardware-design-consideration

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我们的设计中使用 AM2434-ALX 封装。 要实现 EtherCAT 通信、我们需要收集 EEG 数据并通过 EtherCAT 通信将处理后的数据发送到 PC。 我们计划在这里仅实施一个端口。 使用一个端口。 以及在实现 EtherCAT 通信时需要遵循哪些设计注意事项。  

在 LaunchPad (AM2434-LP)中、在以太网部分中、它们使用一个多路复用器。 我们计划不使用 MUX。 这样实施还可以吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivetha:

    Unknown 说:
    • 是的、只使用一个 EtherCAT 端口是可以的。  
    • 在我们提供的默认 EtherCAT 软件包中  工业通信 SDK AM243X可以在 SysConfig 中从 SDK 本身禁用 EtherCAT 的第二个端口、方法是选择  无  作为相应端口的 ETHPHY 器件:
    • 按照此提示、应注释掉在端口上完成的相应配置(对于 Beckhoff 演示、PHY 配置在 tiescsoc.c 文件中完成)。 此外、您还需要根据 PHY 链路极性、将未使用端口的链路极性设置为高电平或低电平。 如果链路状态为零、则将其设置为高电平(位清除);如果链路状态为1 (位设置)、则将其设置为低电平。
    • 从硬件的角度来看、确保中提到的 MII0或 MII1 (基于您的要求)信号  硬件要求 类型。 请注意、共享的文档是指 AM263x 封装、但命名应与 AM243x 封装相似、所需的总引脚数也相同。 信号命名将如下所示:    

    Unknown 说:
    在 Launchpad (AM2434-LP)中、在以太网部分、他们使用一个多路复用器。 我们计划不使用 MUX。 是否可以这样实施?[/QUOT]
    • 我想您是 在指是否可以在第二个 PHY 上绕过外部板载 MUX、因为您不打算对 EtherCAT 使用相应的端口? 如果是这样、那么您可以移除外部多路复用器。

    此致、
    亚伦