This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:COL 引脚用途

Guru**** 2605965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1480928/am2432-col-pin-usesage

器件型号:AM2432

工具与软件:

您好!
我知道在使用 ICSS 以太网 MAC 时、MII 半双工需要 COL 引脚、而在全双工时则不需要 COL 引脚。

当使用全双工时、该引脚是否能与 GPIO 的其他功能结合使用、或者它是否应配置为 GND?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Holger

    感谢您的提问。

    我来向团队核实并更新信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Holger

    这里是基于内部同步的输入  

    在全双工模式下、该引脚无关。

    该引脚配置为输入。

    建议在启用接收缓冲器时添加一个并行拉电阻。

    如果客户担心添加电阻器、则需要评估用于禁用 TX 和 RX 缓冲器关闭的选项、并确保没有布线连接到 SOC 焊盘。

    此致、

    Sreenivasa