This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:希望降低 FB

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1482505/am2432-want-to-reduce-fbs

器件型号:AM2432
Thread 中讨论的其他器件:SK-AM62-LP

工具与软件:

您好!

在 AM243x EVM 原理图中、一些1.8V 模拟电源通过一些 FB 分配、但客户希望减少 FB 的数量。

有可能吗?

例如、他们在设计 VDDA_PLL0、VDDA_PLL1和 VDDA_PLL2时使用一个 FB、是否可以解决问题?

或者、他们应该为每个电源使用每个 FB?

你能告诉他们为什么?

 

谢谢。此致、

英明