This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM2434:GPIO (引脚) ESD 保护和最大允许电压。

Guru**** 2958480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1480463/faq-am2434-gpio-pins-esd-protection-and-maximum-allowed-voltages

器件型号:AM2434

工具与软件:

我试图找到有关所有信号(数字和模拟)引脚的以下问题的答案,无法在数据表中找到该特定信息。

  • 每个引脚是否都有一个连接到其各自电源轨的二极管?
  • 是否每个引脚都有一个接地二极管?
  • 焊球和内部信号之间是否存在任何串联电阻。
  • 假设有连接到 GND 和电源轨的二极管、它们可以处理的安全电流是多少? 示例:假设我馈送的模拟信号在极端情况下可能为3V。 为了使内置二极管能够将该信号安全钳位到 AVDD_1V8电平、我需要限制多大的电流?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emil Popov

    感谢您的提问。

    处理器内部的静电放电(ESD)保护电路设计用于在将器件安装到 PCB 组件上之前防止对其进行处理。

    由于内部 ESD 保护电路不能满足板级 ESD 要求、因此建议为直接连接到外部连接器或暴露在外部输入下的任何处理器 IO 提供外部 ESD 保护。

    • 假设有连接到 GND 和电源轨的二极管、它们可以处理的安全电流是多少? 示例:假设我馈送的模拟信号在极端情况下可能为3V。 为了使内置二极管能够将该信号安全钳位到 AVDD_1V8电平、我需要限制多大的电流?

    您能否添加一些有关用例的其他详细信息、以便我进行内部检查。

    请注意、LVCMOS 输入具有1000ns 的最大压摆率要求。 请参阅处理器特定数据表。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kallikuppa、

    当您说"处理器内部的(ESD)保护电路"时、您指的是什么? 它只是反向偏置 TVS 二极管还是电源轨上也有二极管?

    如果我有一个5V 的信号、然后我通过3.3k Ω 的电阻将其输入到1.8V 输入引脚、我会损坏什么吗?

    我理解应该在这样的场景中使用电平转换器、但我还是想了解芯片的内置功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emil Popov

    有关 IO 允许的最大输入、请参阅以下部分

    7技术规格
    7.1绝对最大额定值

    请参阅表格后面的注释

    超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成损坏。

    请允许我内部检查一下、我们是否有任何可以共享的内部实施信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emil Popov

    请参阅我收到的以下信息:

    我们不允许因施加超出绝对最大额定值参数中定义的限值的任何电势而产生任何注入电流

    当您说"处理器内部的(ESD)保护电路"时、您指的是什么? 是反向偏置 TVS 二极管还是电源轨上也有二极管?

    我没有可以共享的内部实现信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emil Popov

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa