This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228:关于从 MSP430迁移到 MSPM0L1228的迁移指南

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5437A, MSPM0L1228, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1481946/mspm0l1228-migration-guide-for-migrating-from-msp430-to-mspm0l1228

器件型号:MSPM0L1228
主题中讨论的其他器件:MSP430F5437A、、 SysConfig

工具与软件:

您好!

我们的传统器件之一是使用 MSP430F5437A。 它在 Windows 7上使用 CCSv4编译器。
我们尚未使用任何工具来生成驱动程序和手动编写驱动程序

考虑到安全要求、我们将 MCU 更新到 MSPM0L1228。 我们在 Windows 11上更新到了 CCS 1.5.1.3版。
我们还购买了 MSPM0L228 EV 套件。 并探讨了如何从 SysConfig 工具生成驱动程序。

是否有将完整的源代码从 MSP430移植到 MSPM0L228的迁移指南?

我们需要了解在更短的时间内迁移完整源代码(驱动程序+应用程序代码)的最佳方法。

谢谢。此致、
Swapna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里有一个指南。  https://www.ti.com/lit/an/slaae74a/slaae74a.pdf

    并且您熟悉 CCSv7。 我建议您使用 CCS v12.8而不使用 CCS Theia。  在 CCS standalone 和 CCS theia 之间的 IDE 上有很多变化。 它可以节省您熟悉 IDE 的时间。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Cash Hao。

    旧产品已使用15年。 并且我们丢失了 CCS v4 IDE 文件。 现在、我们正在使用批处理文件进行编译。  所以我也不熟悉 CCS。 在这种情况下、哪种 IDE 更适合使用独立 CCS 或 CCS Theia?

    Swapna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    则可以立即开始使用 CCS。 那么这两个参数应该都可以让您从开始。  

    此致、

    Cash Hao