This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:在引导加载程序中退出待机模式的相关阐述

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1481910/mspm0g3507-clarification-on-exiting-standby-mode-in-bootloader

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

尊敬的支持团队:

根据 MSPM0引导加载程序用户指南:

"在接口检测阶段、如果在任何接口上持续10秒未收到有效的连接命令、引导加载程序将进入待机模式。
需要 POR 才能退出此状态、并通过再次创建 BSL 调用条件来使用引导加载程序。"

我想确认是否还需要 POR 来将器件从待机模式唤醒并启动现有的应用。 您能解释一下吗?

感谢您的支持。

此致、
DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有多种方法可将器件从待机模式唤醒。  在 STANDBY 模式(默认为 STANDBY0)下、来自 LFCLK 的 MCLK 树以32kHz 的频率运行、SYSOSC 被禁用。 通过总线时钟运行的 PD0外设更改为32kHz。 通过 LFCLK 运行的 PD0外设以32kHz 的频率继续运行、没有变化。 PD0中的所有外设都可以将器件从 STANDBY 模式中弱化。  

    此致、

    Cash Hao