This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:无法创建 SysConfig 文件

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, SYSCONFIG, MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1480075/mspm0l1306-unable-to-create-sysconfig-file

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: SysConfig、 MSPM0C1104

工具与软件:

您好!

我们尝试将单个项目用于2个控制器:mspm0c1104和 mspm0l1306。 我们为每个 MCU 创建了不同的构建配置。 但生成的文件(SysConfig)默认采用 C1104、我们无法将其更改为 L1306。

我们可以创建不同的 SysConfig 文件、但无法针对我们创建的两个构建配置分别使用这两个文件。

请指导我们如何继续

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下链接提供了 MSPM0上 SysConfig 的使用说明。  sysconfig_guide_for_mspm0

    BTW、另一种更可靠、更安全的方法是通过 SDK 导入相应器件的空工程、然后简单地复制粘贴工程源代码文件、以完成迁移。

    此致、
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、正如我提到过的、我可以创建 SysConfig 文件。 我需要在一个构建配置中启用一个 SysConfig 文件、在另一个构建配置中启用另一个 SysConfig 文件。 请帮我解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道如何创建工程以及如何导入 SysConfig。 您能否分享您的构建配置设置以及任何相关操作步骤屏幕截图? (我想重现您在我这边遇到的问题、因此请提供有关您的环境和设置的更多详细信息)

    此致、
    Peter