This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:请求可靠性数据(确认等级:70%以上)或 RM48L952的 FMEDA 报告

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1481814/rm48l952-request-for-reliability-data-conf-level-70-above-or-fmeda-report-for-rm48l952

器件型号:RM48L952

工具与软件:

我以前曾提出过一项调查、但由于我不能再答复、我正在写一项新的调查。
该代表告诉我、他们将在与韩国代表联系后作出答复、但已经超过10天、我没有收到任何最新情况。
请检查此事项。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seyoung:

    我给我的内部团队发送了一封剩余邮件、希望他们很快会再次与您联系。

    我将根据团队的回应提供进一步的更新。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。