This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:HDLC 通信

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1481093/am263p4-hdlc-communication

器件型号:AM263P4

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们计划使用 RS485收发器在所有 UART 端口上、在 AM263P4上实施 HDLC。 除了 Tx 和 Rx 之外、实现 HDLC 还需要哪些额外引脚?

根据数据表、所有 UART 通道都支持 RS485。

谢谢

Dilipkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM263P4是否也支持实施 HDLC 协议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dilip:

    AM263P4没有任何实现 HDLC 协议的支持示例。 任何特定于协议的驱动程序都需要针对您的应用进行定制。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Brennan Hartigan、

    感谢您提供的信息。