This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:对 OTP 进行编程后、不会接收到 TISCI_MSG_FLAG_ACK 标志

Guru**** 2609165 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1458744/am2432-after-programming-otp-tisci_msg_flag_ack-flag-is-not-received

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好、TI 团队:  

  
在最近的测试中、我们看到有两种 在将数据编程到 OTP 后无法接收 TISCI_MSG_FLAG_ACK 的情况。 您能帮助我们了解一下可能出现的问题吗?

DebugP_assertNoLog ((STATUS == SystemP_SUCCESS)&&((respParam.flags & TISCI_MSG_FLAG_ACK)== TISCI_MSG_FLAG_ACK));  


谢谢!  
Hong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享 Keywriter 启动日志以分析问题的原因。 如果出现故障、日志中将有一个错误代码、用于分析故障。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant:  

    我们无法访问 UART1日志。 我们是否有其他方法可以调试该问题?  是否可以将输出从 UART1引导至 UART0?  

    Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果出现故障、日志中将显示一个错误代码、用于分析故障。

    这些日志来自仅 UART0上提供的 SBL。

    日志如下所示

    Starting Keywriting
    Enabled VPP
    keys Certificate found: 0x70042b00
    Keywriter Debug Response:0x0
    Success Programming Keys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant:

    UART0未报告本例的错误代码。  

     DebugP_assertNoLog ((STATUS == SystemP_SUCCESS)&&((respParam.flags & TISCI_MSG_FLAG_ACK)== TISCI_MSG_FLAG_ACK));failed 是在之后  

    成功编程密钥  

    都会打印出来。  

    Hong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请应用以下补丁在 UART0控制台上打印 SYSFW 日志

    diff --git a/source/security/sbl_keywriter/am243x-evm/r5fss0-0_nortos/keywriter_utils.c b/source/security/sbl_keywriter/am243x-evm/r5fss0-0_nortos/keywriter_utils.c
    index c48be90f..cc875f39 100644
    --- a/source/security/sbl_keywriter/am243x-evm/r5fss0-0_nortos/keywriter_utils.c
    +++ b/source/security/sbl_keywriter/am243x-evm/r5fss0-0_nortos/keywriter_utils.c
    @@ -226,6 +226,21 @@ void keywriter_setBoardCfg(void)
     	}
     }
     
    +void dump_sysfw_logs()
    +{
    +    uint8_t* ptr = (uint8_t*)0x44043000;
    +
    +    DebugP_log("\r\n<<SYSFW_LOGS\r\n");
    +
    +    for(int32_t i = 0; i < 0x0FE0; i++)
    +    {
    +        DebugP_log("%c", *ptr);
    +        ptr++;
    +    }
    +
    +    DebugP_log("\r\nSYSFW_LOGS\r\n");
    +}
    +
     void keywriter_processKeyConfig(void)
     {
         int32_t status = SystemP_SUCCESS;
    @@ -254,6 +269,8 @@ void keywriter_processKeyConfig(void)
     
     	DebugP_log("Keywriter Debug Response:0x%x \r\n", (uint32_t) response.debug_response);
     
    +    dump_sysfw_logs();
    +
     	if (( status == SystemP_SUCCESS ) && ( response.debug_response == 0x0U ))
     	{
     		DebugP_log("Success Programming Keys \r\n");
    

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Prashant。

    这肯定会对我们的调试有所帮助。  

    Hong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant:  

    我仍在努力重现这个问题。  

    同时、您能否帮助了解当我们在日志中有成功编程密钥时、此处可能会出现什么问题、  

      if (( status == SystemP_SUCCESS )&&( response.debug_response == 0x0U ))
      {
        DebugP_LOG ("成功编程密钥\r\n");
      }

    但在接下来的这个步骤中失败了。  
    DebugP_assertNoLog ((STATUS == SystemP_SUCCESS)&&((respParam.flags & TISCI_MSG_FLAG_ACK)== TISCI_MSG_FLAG_ACK));   


    当 未以标志接收到 TISCI_MSG_FLAG_ACK 时、对 Keywriter 会有什么影响? 这是否意味着之前的编程失败? 这与"成功编程密钥"存在某种冲突。   

    谢谢!  
    Hong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    理想情况下、 如果 Keywriter 在日志中报告"Success Programming Keys"、则标志应具有 TISCI_MSG_FLAG_ACK。

    同时、如果我们在日志中有成功编程密钥、您能帮助了解此处可能出现的问题吗

    评估这种情况可能发生的条件(如果可能的话)是不可行的。  如果您可以重现问题并提供 SYSFW 日志、则我们可以分析故障。

    除此之外、我可否知道以下情况?

    • 您正在使用的 SDK 版本和 Keywriter 版本?
    • 检查 Keywriter 的执行状态的原因是什么? 通常、如果我看到 Keywriter 报告"Success Programming Keys (成功编程密钥)"、我会假设一切正常。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant:  

    感谢您的答复。  

    我尝试添加 SYSFW 日志来调试此问题并 看到 其他一些问题。

    我在使用添加的 SYSFW 日志打印对外部 OTP 数据进行编程时看到了此故障、并且也无法转储外部 OTP 数据、请查看有关外部 OTP 数据转储问题的详细信息的电子邮件。  


    对密钥编程失败、状态= 0、response.debug_response = 0x20000000

    对于另外两个问题、  

    • 您正在使用的 SDK 版本和 Keywriter 版本?

      Keywriter 基于 SDK 9.1版本。  Keywriter 二进制是使用 SDK 9.1编译的。  

    • 检查 Keywriter 的执行状态的原因是什么? 通常、如果我看到 Keywriter 报告"Success Programming Keys (成功编程密钥)"、我会假设一切正常。

      我们间接发现了这个问题、因为我们在  TISCI_MSG_FLAG_ACK 有效之后添加了一个打印输出 来打印一些其他调试信息、我发现该行出现错误、调试信息没有打印出来。 我们还添加了禁用 VPP 的功能、该功能也未被执行。  

    非常感谢、  
    Hong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    编程密钥失败、状态= 0、response.debug_response = 0x20000000

    请共享 SYSFW 日志。

    并且无法转储外部 OTP 数据

    无法直接读取 EXT OTP MMR。 SYSFW 为 EXT OTP 提供 API:

    https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/2_tisci_msgs/security/extended_otp.html

    对于 Keywriter、您无需读回任何内容。 SYSFW 日志具有验证 OTP 编程所需的任何内容。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant:  

    感谢您的答复。   

    我能够在 Keywriter 工程中添加 SYSFW 日志打印功能、具有一个字节的较小 EXT OTP 大小。  

     对于较大的 EXT OTP 大小、response.debug_response = 0x20000000可能还具有一些其他问题。 鉴于这不是我们的用例、而只是测试用例、我想重新强调一下 未收到 TISCI_MSG_FLAG_ACK 的问题、正如我先前在运行 Keywriter 对 OTP 密钥进行编程时所指出的。  

    我们将尝试在打印 SYSFW 日志的情况下重现问题、并将通过电子邮件发送此问题。  

    谢谢!  
    Hong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、Hong。

    我将等待您对原始问题再现性的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、您好!

    谢谢! 我向您发送了一封包含最新状态/咨询的电子邮件。  最重要的是没有收到 Ack、我们需要了解其原因。  然后、我们需要 修复/更新/更改、以便始终可靠地接收 ACK。

    谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我刚才所说、评估问题发生的条件是不可行的。 这可能是错误的观察。 这是首次报告此类问题。

    客户是否验证 print 语句没有执行、因为执行卡在 DebugP_assertNoLog 语句中、还是只是推测?

    如果客户获得了"成功编程密钥"、他们是否已根据自己的证书验证 OTP 是否确实正确编程?

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant:  

    >如果客户获得了"成功编程密钥"、他们是否已验证 OTP 是否已根据其证书正确编程?
    今天验证了 OTP 已成功编程、且 SMPK 和 BPMK 密钥的哈希均正确。  

    >客户是否验证 print 语句没有执行、因为执行卡在 DebugP_assertNoLog 语句中、还是只是推测?
    有一个 DebugP_log()应该在  DebugP_assertNoLog 行之后执行、但它没有被打印出来。 在 DebugP_LOG()之后有一个 GPIO 切换,也没有被执行(这是观察到的)。 在我们应该接收的"Success Programming Keys"和 DebugP_LOG()之间只有这个断言。  
    DebugP_assertNoLog ((STATUS == SystemP_SUCCESS)&&((respParam.flags & TISCI_MSG_FLAG_ACK)== TISCI_MSG_FLAG_ACK));  

    我们已在另外两个已启用 syslog 的主板上进行了测试、但我们无法重现相同的问题。  我们正在尝试在同一个板上重现问题、到目前为止还没有运气。  

    谢谢!  
    Hong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant:  

    我 只能在使用 Keywriter 的相同二进制的板上重现相同的问题。 但添加 syslog 打印后、未发生此问题。  

    谢谢!  
    Hong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    您是否可以使用调试器连接到 R5FSS0-0内核并通过加载 Keywriter 符号来检查内核卡住的位置?

    否则、您也许可以 按如下方式打印标志:

    DebugP_log("flags: %d\r\n", response.flags);

    在任何情况下、也请共享 Keywriter 日志(UART0)。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant:  

    我只幸运地重现了这个问题,但后来无法重现。 我在该设置中没有 JTAG 调试器。  


    成功案例的 UART0日志:

    找到的密钥证书:0x7005xxxx

    Keywriter 调试响应:0x0

    成功编程密钥

    将 GPIO0_xx 设置为低电平以禁用 VPP


    对于失败的情况:

    找到的密钥证书:0x7005xxxx

    Keywriter 调试响应:0x0

    成功编程密钥

    =>此处缺少最后一行。  当我们上次测量 VPP 时、可以看到 VPP 没有被禁用。


    谢谢!  
    Hong



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只有一次机会重现此问题、但随后无法重现。 我在该设置上没有 JTAG 调试器。

    如果没有其他调试信息、则我们在这里无法采取太多措施来找出问题的根本原因。

    我刚浏览了 Keywriter v09_01_00、看到 UART0配置为中断模式、这可能会由于 UART 勘误表而导致问题。 请在轮询模式下配置 UART0、然后查看问题是否再次出现。

    如果仍然如此、请添加如下调试打印内容:有关标志值的打印、如果问题再次出现、请提供引导日志:

    否则、有 Keywriter v10.00.08可用、因此您也可以进行试用。

    此致、Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant:  

    我不知道有一个 UART 勘误表要求 UART 在轮询模式下运行、您能说明一下吗?

    我只知道此 UART 错误、但仅限于 ROM 代码。  


    我将尝试更改为轮询模式、但问题是低重现率、即使测试通过、我也不知道这是否真的能解决问题。  

    谢谢!  
    Hong  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant:  


    对于 SYSFW 用于输出日志的 UART1接口、鉴于我们无法访问 UART1、我们不能在 Keywriter 中配置 UART1吗?   从 Keywriter 中的 example.cfg 中删除 UART1是否会导致 SYSFW 失败?


    非常感谢、  
    Hong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只知道此 UART 错误、但这仅限于 ROM 代码。

    勘误表 i2371仅适用于 ROM。 但此勘误源于勘误表 i2310、它会影响在中断模式下使用 UART 的任何操作。

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SPRZ457I#GUID-C3F24986-5AED-422A-ABE2-9952EFCE1E58/TITLE-SPRZ455I2038

    将 UART1从密钥编写器中删除 example.cfg 会导致 SYSFW 失败吗?

    您可以从 SysConfig 中删除 UART1。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant:  

    感谢您提供的信息。  


    我们删除了 UART0 ISR 启用、并 从 keywriter 的 example.syscfg 中删除了 UART1、并努力使用此更新运行一些循环测试。 到目前为止、完整性检查看起来很好。  

    谢谢!  
    Hong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    我们删除了启用 UART0 ISR 并 从 example.syscfg 中删除了适用于 Keywriter 的 UART1、并着手使用此更新运行一些循环测试。 到目前为止、健全性检查看起来很好。

    这听起来不错。

    请注意、 默认情况下 Keywriter v10.00.08将 UART 配置为轮询模式。 最好迁移到最新版本以提高稳定性。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant:  

    从最新的测试中、我注意到了 USB 引导、即使在为 UART0禁用 ISR 后、Keywriter 也可能会在不同的位置挂起。 我们为此问题创建了另一个线程。 我认为这个问题可能是相关的。  

    BTW、对于 Keywriter v10.00.08、我看到同时支持组合模式和传统模式。 我们是否可以在用例中使用传统模式?  

    谢谢!  
    Hong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、对于 keywriter v10.00.08、我看到它同时支持组合模式和传统模式。 我们是否可以在用例中使用旧模式?[/QUOT]

    仅对于在早期版本中使用 JTAG 来运行 Keywriter 的客户、才支持 keywriter v10.00.08中的旧模式。

    强烈建议使用组合的引导流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    请告知我们问题是否已解决、无需进一步的支持。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据以下响应关闭主题帖:

    e2e.ti.com/.../5688146