This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:AM2632 (Cortex_R5_2):调试器连接会自动断开

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1481241/am2632-am2632-cortex_r5_2-debugger-connection-automatically-disconnects

器件型号:AM2632

工具与软件:

您好:

在调试 AM2632的 R5_2内核时、我遇到了一个问题:

CCS 运行3~5 μ s 后、调试器自动断开程序。

在调试输出中、显示以下信息:"Cortex_R5_2:Trouble Halting Target CPU:(ERROR -2062 @ 0x136) cannot Halt device (Cortex_R5_2:停止目标 CPU 时出现故障:(错误-2062 0x136)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请 确认配置、对电路板进行下电上电、 并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包20.0.0.3264)"。

我的问题:

这种断开连接的原因是什么以及如何解决它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walker:  

    每次您调试 R5_2内核时是否会发生此错误?

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Brennan、是的、每次都。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Walker  

    明白了、我将尝试重新创建您的设置。  

    • 您使用的是 TI EVM 还是定制 PCB?
    • 您是运行 TI SDK 示例还是自定义软件?

    此致、

    Brennan