This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SW-TM4C:CCS 该器件在 Resource Explorer 中检测适用于 SW-TM4C 的较旧 SDK 封装、而不是最新封装。

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1478260/sw-tm4c-ccs-theia-detecting-older-sdk-package-for-sw-tm4c-in-resource-explorer-rather-than-latest-package

器件型号:SW-TM4C

工具与软件:

您好!
我在为 TM4C Tiva C 系列 MCU 安装最新 SDK 包时遇到问题。 CCS theia IDE 仍然使用较旧的 Buggy SDK 软件包版本2.1.4.178而不是最新版本2.2.0.295。 请尽快进行此更新。  
此外、某些电路板包即使安装在 Resource Explorer 中后也无法被 CCS 检测到。

谢谢你

                    

CCS theia 中的较旧版本                                                 TI 软件包网站中的最新版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     正确、Resource Explorer 只能下载较旧的2.1.4.178。  这将在未来的 CCS 版本中更新。 与此同时、请  在安装最新 TivaWare SDK 后从 www.ti.com/.../SW-TM4C 下载2.2.0.295并从本地文件系统导入工程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯·蔡先生,
    我无法将最新版本导入 CCS theia。 在 IDE 中未检测到电路板。 此外、我还无法对任何示例进行调试。 可以帮帮我吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我遇到同样的问题、我想知道是否有解决方案的任何更新...

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、Resource Explorer 将使用最新的 TivaWare SDK 2.2.0.295进行更新。