This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:EPWMCLK 和 SYSCLK 是否可以设置为400MHz? 使用200MHz 的所有 PWM 示例。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1480581/am263p4-can-epwmclk-and-sysclk-be-set-to-400mhz-all-pwm-examples-using-200mhz

器件型号:AM263P4

工具与软件:

在所有 PWM 示例中、EPWM 为200MHz (XTAL=PWM 25MHz、400MHz、200MHz)。

为什么 SYS_CLK 不在400MHz 上?   请帮助解答以下问题:

  1. 将 SYS_CLK 设置为400MHz 是否有任何限制?  (将 SYS_CLK_DIVIDER =除以1)
  2. 如何将 SYS_CLK 设置为400MHz?
    • 我是否需要拥有新的 SBL?
  3. 为了完整起见、EPWMCLK 也不能作为400MHz 的原因是什么吗?

其他相关问题:

  1. 在 TRM 的图7-158中、EPWMCLK 源自哪个 SYSCLK?   请参阅图6-24
    • R5SS_SYS_CLK 或 SYS_CLK_GATE。
  2. 在图7-158上、在哪里可以找到寄存器"ClkCfgRegs.PERCLKDIVSEL[EPWMCLKDIV]"来配置 EPWMCLK 预设?
    • 通过搜索 SDK 代码和 Register Addendum.pdf 无法找到任何令牌/字

提供我的问题的一些图片以提供帮助。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Huey

    SYSCLK 不能大于200MHz、因为该设计在频率高达200MHz 时是时序闭合的。

    上述摘录来自 TRM、显示了唯一支持的频率和 R5CLK 与 SYSCLK 的比率

    此致、
    Akshit