This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:COMP 采样输出模式-必须使用低功耗模式?

Guru**** 2604455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1480635/lp-mspm0g3507-comp-sampled-output-mode---low-power-mode-is-mandatory

器件型号:LP-MSPM0G3507

工具与软件:

你好

这是采样输出模式的序列

在运行/活动模式下、执行所有必要的 COMP 配置(采样模式下的 DAC8、ULP 模式下的 COMP 等)

2.将电源策略设置为 standby0 (DL_SYSCTL_setPowerPolicySTANDBY0)

3.启用 COMP (要写入的 CTL1.EN 位)

4。等待 COMP OUTRDYIFG 被置位(等待 RIS 寄存器中的位3为1) 5. 进入待机0低功耗模式(使用__WFI ()函数)

是否强制进入待机0模式? 还是可选?

为什么序列进入待机0模式?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    Unknown 说:
    1. 在 RUN/ACTIVE 模式下、执行所有必要的 COMP 配置(采样模式下的 DAC8、ULP 模式下的 COMP 等)[/QUOT]

    在运行/活动模式下不需要执行此操作、但您需要在进入待机模式之前将其配置为采样/ULP 模式。

    [报价用户 id="638650" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1480635/lp-mspm0g3507-comp-sampled-output-mode---low-power-mode-is-mandatory "]

    2.将电源策略设置为 standby0 (DL_SYSCTL_setPowerPolicySTANDBY0)

    3.启用 COMP (要写入的 CTL1.EN 位)

    4。等待 COMP OUTRDYIFG 被置位(等待 RIS 寄存器中的位3为1) 5. 进入待机0低功耗模式(使用__WFI ()函数)

    [报价]

    这是必需的。

    WFI()用于进入低功率模式。 其他是 COMP 让其在待机模式下工作所需的设置。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sal。

    我又收到一个问题

    在此序列中、采样输出模式在 standby0模式下运行

    是否仅用于低功耗模式? 或减少噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    它用于低功耗模式。 采样模式可以让它定期采样并进行比较。

    B.R.

    SAL