This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:用于 SERDES 的外部校准电阻器

Guru**** 2532910 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1480894/am2432-external-calibration-resistor-for-serdes

器件型号:AM2432

工具与软件:

您好!

我的客户对 AM2432的电路设计有疑问。

 

表5-68中对 SERDES0_REXT 信号进行了以下说明。 数据表中的 SERDES0信号说明、

(1)必须在此引脚和 VSS 之间连接一个外部3.01k Ω±1%电阻。

 

是否可以将此电阻值更改为3K 欧姆+/- 1%?

 

请告知他们是否存在3K Ω+/-1%的任何影响。

 

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Hideaki

    感谢您的提问。

    在客户用例中、是为两个用例之一配置 SERDES0。

    如果是、则  建议使用3.01k Ω±1%、因为 IP 供应商提供了该建议。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您的回答、但请允许我再确认一下您的评论。

     

    在客户用例中、SERDES0是否配置为两个用例之一。

     

    您能否详细解释上述问题?  这是否意味着 SERDES0被配置为用于2个端口?

    谢谢。此致、
    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Hideaki

    谢谢你  

    如果客户要将 SERDES0配置为 PCIe 接口或 USB3接口、  建议使用3.01k Ω±1%。

    此致、

    Sreenivasa