This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:在 TIAPI:Hwip_constructure ()的 Hwip_Params 的.callback 中注册的函数

Guru**** 2461030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1481383/am2432-the-function-registered-in-callback-of-hwip_params-of-tiapi-hwip_construct

器件型号:AM2432

工具与软件:

您好!

我的客户在下面有一个问题。 您能给他们一个答案吗?  

该函 Hwip_Params 数在函数"TIAPI:Hwip_constructure ()"的第二个参数"TIAPI"的.callback 中注册。

该函数是否用作中断函数?

还是正常工作?

如果它不是中断函数、 他们应该使用哪个 API 来将其用作中断函数?

此致、
英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、英明、

    该 Hwip_Params 函数注册于函数"TIAPI:hwip_constructure ()"第二个参数"TIAPI"的.callback 中。

    HwiP_params 不是中断的回调函数。 它是设置中断时使用的参数配置集。

    如果它不是中断函数、 他们应该使用什么 API 来将它用作中断函数?

    Hwip_Params 参数包含一个保留中断回调函数的属性回调。

    有关详细信息、请参阅 Hwip_Params。

    希望上述内容得到澄清。

    此致、

    Tushar