This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:比较器 ISR 问题。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1481262/mspm0g3507-comparator-isr-issue

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

      我尝试使用的是与微控制器内置的比较器。 当我们启用比较器的输出时、比较器的输出在输入之间正常工作。 但问题是、它不会 为相同的器件生成任何中断。 但是、我们正在获取其他外设的中断处理程序。

谢谢!

Praveen Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     SDK 中的演示代码 comp_hs_dac_vref_external 使用 COMP 中断。 您可以先检查该演示代码。 您可以在下面的路径中找到演示代码。

    SDK 安装路径\mspm0_sdk_2_xx\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\driverlib\comp_hs_DAC_Vref_external

    此致、

    Cash Hao