This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:VREF+/VREF-引脚属性

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1481235/mspm0g3519-vref-vref--pin-attributes

器件型号:MSPM0G3519
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我正在使用 MSPM0G3519 LQFP-80 (PN)进行设计。 数据表与 TI SysConfig 工具中 VREF+和 VREF-的引脚分配不匹配。

您能否帮助说明哪些信息是正确的、并更新数据表/SysConfig 工具、以避免为开发人员错误分配这些引脚?

1.产品说明书信息:

VREF-(引脚62)

VREF+(引脚72)

或者

2. TI SysConfig 工具:

VREF-(引脚72)

VREF+(引脚61)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和纠错

    1.产品说明书信息:

    VREF-(引脚61)

    VREF+(引脚72)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确的一个是数据表信息。

    VREF-(引脚61)

    VREF+(引脚72)

    我将与软件团队沟通解决此问题。 感谢您指出这一点。

    此致、

    Cash Hao